This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204RUTR:在 PECI 接口转换中输入 LSF0204 的应用审查请求

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574170/lsf0204-lsf0204rutr-application-review-request-for-lsf0204-in-peci-interface-translation

部件号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:LSF0101

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 计划使用  LSF0204RUTR  翻译 英特尔的  PECI 接口 、在上运行  约 1V 、至  3.3V  才能与连接  FPGA  直流/直流转换器  3.3V


为了便于您参考、我们附加了  特性  电流波形。

如您所知、PECI 是一个  推挽、双向信号  其运行速度高达  2Mbps

请查看我们的申请并确认是否   LSF0204RUTR  适用于这种用例?

如果您能分享任何信息、我们将不胜感激  顾虑或限制  您预见到了这种方法。

感谢您的支持。

谢谢、
Ariharan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariharan:

    我的反馈类似于 LSF0101 的文章、因为两个器件使用相同的开关架构、但配置不同:1 通道与 4 通道

     LSF0101:PECI 接口转换中 LSF0101 的应用程序审查请求 

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    感谢您的回答。  

    我们知道、只要 PU 电阻器的两侧 (VCCA 和 VCCB) 的大小合适、我们的应用就可以正常工作。  

    电阻值将根据 引脚的电流同步能力以及电容来确定。  

    但是、我们想了解数据表注释背后的意图、建议对双向推挽驱动器使用方向控制机制。

    请澄清。  

    谢谢、  

    Ariharan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariharan:

    本手册放在数据表中、以确保不会同时在该器件的输入和输出端使用推挽驱动器主动驱动。  

    该器件是一个导通器件、将 1 侧与 2 侧分开一个较小的 Rds_on 电阻。  

    如果 1 侧的一个控制器拉至高电平、而 2 侧的另一个控制器驱动为低电平、则会在短暂争用时产生低阻抗路径、导致通过 LSF0204 器件产生较大的电流。  

    要么推挽输出需要是单向的、要么需要进行计时、此时一次只有 1 个控制器驱动总线。 我对 PECI 接口不太熟悉,但是否有 UP 和 CFPGA 以相反的方向行驶的情况?  

    此致、

    Tyler