This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:VCCA 断电时的 SEL 引脚行为

Guru**** 2955430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1574863/txs02612-sel-pin-behaviour-when-vcca-powered-down

部件号:TXS02612


工具/软件:

您好、我 已经读取到 SEL 引脚电路由 VCCA 供电。 当 VCCA 和 VCCB 都上电、但随后移除 VCCA 电源时、会发生什么情况?

我的用例是端口 A 上的主机 断电、但端口 B 上的器件仍通电。 我想检查端口之间是否存在隔离、以防止任何反向供电。 我 仅连接了端口 B0、端口 B1 保持未连接状态、因此我假设我可以只选择另一个断开线路的端口、但需要担心 SEL 引脚的行为可能不是 VCCA 根本没有通电。 感谢任何建议或反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    我们正在研究这一点、并将在今天作出反应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    当 VCCA 关闭(或已断开连接)时、SEL 状态将不确定、因为它不再有基准电压。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joshua、感谢您的回复!

    在这种情况下、假设我刚刚将 SEL 引脚连接至低电平、这样是否仍会选择端口 B0、因为 GND 仍然是基准的? 或者、此处是否涉及其他电路、即使要选择端口 B0、也需要 VCCA?

    还有一个后续问题:如果 VCCA 关闭或断开连接、然后重新打开、是不是问题? 这是 VCCB 始终处于活动状态时的情况。

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    在 VCCA 关闭的情况下、即使 SEL 引脚连接到低电平、也没有一个好的方法来确定 SEL 状态。

    我看到的唯一问题是开启 VCCA 时出现不必要的输出干扰。 请参阅下面的更多信息

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1469104/txs02612-can-vcca-and-vccb0-b1-be-power-up-at-the-same-time?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TXS02612。

    此致、

    Josh