工具/软件:
您好、我 已经读取到 SEL 引脚电路由 VCCA 供电。 当 VCCA 和 VCCB 都上电、但随后移除 VCCA 电源时、会发生什么情况?
我的用例是端口 A 上的主机 断电、但端口 B 上的器件仍通电。 我想检查端口之间是否存在隔离、以防止任何反向供电。 我 仅连接了端口 B0、端口 B1 保持未连接状态、因此我假设我可以只选择另一个断开线路的端口、但需要担心 SEL 引脚的行为可能不是 VCCA 根本没有通电。 感谢任何建议或反馈。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、我 已经读取到 SEL 引脚电路由 VCCA 供电。 当 VCCA 和 VCCB 都上电、但随后移除 VCCA 电源时、会发生什么情况?
我的用例是端口 A 上的主机 断电、但端口 B 上的器件仍通电。 我想检查端口之间是否存在隔离、以防止任何反向供电。 我 仅连接了端口 B0、端口 B1 保持未连接状态、因此我假设我可以只选择另一个断开线路的端口、但需要担心 SEL 引脚的行为可能不是 VCCA 根本没有通电。 感谢任何建议或反馈。

您好 Jonathan、
在 VCCA 关闭的情况下、即使 SEL 引脚连接到低电平、也没有一个好的方法来确定 SEL 状态。
我看到的唯一问题是开启 VCCA 时出现不必要的输出干扰。 请参阅下面的更多信息
此致、
Josh