Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC244主题中讨论的其他器件:SN74AHCT244
工具/软件:
您好:
我在一个设计中使用的是这个主题中的缓冲器。 我提供的电压为 5V、因为在输出侧我需要 5V 数字输出、但在输入端有一个具有 3.3V 逻辑输入的信号。 它一直可以正常工作(我已经使用了 2 年)、但现在我正在开发新版本的电路、我从数据表中读到、VIH 为 3.85V、因此它无法与 3.3V 逻辑信号配合使用。 的确如此、是否存在一个可以在输入侧接受 3.3V 电压而输出为 5V 的版本(我指的是直接替代产品)