This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:具有 3V 逻辑输入和 5V 逻辑输出的缓冲器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1575723/sn74ahc244-buffer-with-3v-logic-input-and-5v-logic-output

器件型号:SN74AHC244
主题中讨论的其他器件:SN74AHCT244

工具/软件:

您好:

我在一个设计中使用的是这个主题中的缓冲器。 我提供的电压为 5V、因为在输出侧我需要 5V 数字输出、但在输入端有一个具有 3.3V 逻辑输入的信号。 它一直可以正常工作(我已经使用了 2 年)、但现在我正在开发新版本的电路、我从数据表中读到、VIH 为 3.85V、因此它无法与 3.3V 逻辑信号配合使用。 的确如此、是否存在一个可以在输入侧接受 3.3V 电压而输出为 5V 的版本(我指的是直接替代产品)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sefano:

    可以降至 SN74AHCT244。

    此致、

    Malcolm