This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G00:结温额定值和热阻

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1576767/sn74lvc2g00-junction-temperature-rating-and-thermal-resistances

器件型号:SN74LVC2G00


工具/软件:

您好、您能否提供此器件的最大额定结温? 数据表仅列出最高环境温度额定值。 此外、您能否提供结至电路板或结至外壳热阻? 数据表仅包含结至环境温度。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    逻辑器件的最大结温为 150°C。

    记录新的热阻参数需要几周的时间来收集数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们可以在新的热阻参数准备就绪后获得这些参数吗?