This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:电源按钮电路的 RC 元件

Guru**** 2942710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1577012/sn74lvc1g74-rc-components-for-power-button-circuit

器件型号:SN74LVC1G74


尊敬的先生:

数据表修订版 G 中的图 9-1 所示的器件电源按钮电路使用 R-C 电路。 但未使用数据表版本 F。 由于我的客户按照数据表的版本 F 设计了电源按钮电路、

请问电源按钮电路是否必须与 R-C 电路一起使用? 如果它不使用 R-C 电路、是否会有任何副作用?

客户原理图:

SN74LVC1G74_circuit.jpg

SN74LVC1G74_ds.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    添加 RC 电路是为了满足保持时间要求、因为从技术角度而言、当时钟在理想情况下切换时、输出会立即切换数据、从而导致切换中出现潜在错误。 话虽如此、我们的传播时间数字表明这会在保持时间完成后发生开关、因此 RC 只是一种预防措施。

    不使用 RC 的副作用是、如果您的器件性能优于您的 TPD 规范、则很可能会出现这种情况  可能会 切换中会看到错误。 这很可能看起来像是切换失败、但可能是不可预测的。 如果您的客户愿意接受这种小风险、则无需使用 R-C。

    此致、

    Owen