This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:上拉电阻器问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1581521/lsf0108-pull-up-resistor-problem

部件号:LSF0108


尊敬的 Engneer:

在不向 B3 添加上拉电阻的情况下、此逻辑转换的输出电平是多少?

mmexport1761730516933.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    假设信号方向固定、A 侧作为输入、B 侧作为输出、则为 1.2V。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    谢谢。

    LSF0108-Q1 LSF0108-Q1 VI  连续通道电流 128mA 最大值:这是指每通道的电流还是所有通道的总电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chu、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    每通道的连续输出电流额定值。 请注意、该器件基于 FET、没有缓冲电路、并且该电流还需要能够灌入回驱动器侧。 另请注意、建议的连续通道电流可高达 64mA、如建议运行条件表中所述。  

    此致、

    插孔