This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G74:SN74LVC2G74DCTR 使用

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1583993/sn74lvc2g74-sn74lvc2g74dctr-use

器件型号: SN74LVC2G74

使用 SN74LVC2G74DCTR 后、一些单个芯片损坏。 现象如下:1 上电后、损坏的控制器的待机电流明显高于正常控制器的待机电流。 在 12V 电源下、50mA 大约更高。 其中一个损坏的电压甚至更高、约为 60mA (12V)。 该芯片由 5V 电源供电。 2.断电测量显示芯片的所有引脚除引脚 3 外都对地短路。 接地电阻低于 500q;3. 用相同型号的良好芯片更换主板上损坏的芯片。 故障消失、函数恢复正常。 上述问题的可能原因是什么?

20251105144425.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类损坏通常由过压引起。 当所有引脚都受到影响时、可能来自电源 (VCC 或 GND)。