This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801-Q1:外部时钟

Guru**** 2785765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1585858/tpld801-q1-external-clock

器件型号: TPLD801-Q1

你(们)好  

您能澄清一下吗  

  1. 我是否可以使用 32.768kHz 作为外部时钟?
  2. 使用外部时钟时、是否可以使用 OSC/4096 作为计数器的时钟源? 它是正确的 OSC/4096 频率=外部时钟/8/4096。  Asume OSC0 预分频器=8.  
  3. 我是否需要将任何东西连接到 OSC0 的 PDWN 引脚  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这应该能够按照您的说明正常工作。 仅当需要禁用 OSC 时、无需将任何内容连接到 PDWN。