This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT125:TI 交叉参考工具中建议的直接替换是否不正确关于 Cross of Nexperia 项 74LVTH125BQ、115?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1584919/sn74ahct125-is-the-recommended-drop-in-replacement-in-ti-cross-reference-tool-is-not-correct-about-cross-of-nexperia-item-74lvth125bq-115

器件型号: SN74AHCT125
Thread 中讨论的其他器件: SN74LVTH125

您好:

我们正在寻找 Nexima 项目 74LVTH125BQ 的回收率下降 115。

在 TI 交叉参考工具中、可以发现 TI 商品 SN74AHCT125BQAR 是搜索中提供的直接推荐器件替换结果。  

但通过 SN74AHCT125BQAR 的数据表、我们可以看到该项电压为 4.5V 至 5.5V、而原始 Nexperia 为 3.3V 项。

  1. 请在搜索实验项 74LVTH125BQ、115 时检查交叉参考结果。
  2. 请告知 TI 是否可以将 1:1 商品作为 Nexperia 项目 74LVTH125BQ、115。

谢谢你。

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:  

    SN74LVC125ABQAR 将在此处提供支持 3.3V 电压的 P2P 建议。 如果对此有任何问题、请告诉我。  

    https://www.ti.com/product/SN74LVC125A/part-details/SN74LVC125ABQAR

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    尽管建议的器件 SN74LVC125BQAR 与 Nexperia 项目 74LVTH125BQ、115 非常相似、但我们发现有一些差异对我们的设计至关重要。 就像“输出电流“、即 24mA、而在 Nexperia 中它几乎是两倍。  
    因此、如果可以提出任何其他兼容项目、请告诉我。

    此外、我们还研究了另一款 TI 器件 SN74LVTH125PWR、该器件提供了满意的输出电流。 请告知 TI 关于 SN74LVTH125PWR 生命周期的声明是什么? 我知道 SN74LVTH125PWR 在网站上已激活、但如果没有 EOL 风险、我们将考虑使用它。  


    谢谢、

    IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:  

    是的、如果您需要更高的输出电流、 我建议使用 SN74LVTH125。 该器件采用多种封装、例如 TSSOP (PW) 和 VQFN (RGY) 封装  

    https://www.ti.com/product/SN74LVTH125

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael。 因此、据我所知、TI 没有针对 Nexperia 项目 74LVTH125BQ、115 的交叉信息。
    使用 SN74LVTH125 时、必须因封装尺寸变更而更改布局。