Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH125
器件型号: SN74AHCT125
Thread 中讨论的其他器件: SN74LVTH125
您好:
我们正在寻找 Nexima 项目 74LVTH125BQ 的回收率下降 115。
在 TI 交叉参考工具中、可以发现 TI 商品 SN74AHCT125BQAR 是搜索中提供的直接推荐器件替换结果。
但通过 SN74AHCT125BQAR 的数据表、我们可以看到该项电压为 4.5V 至 5.5V、而原始 Nexperia 为 3.3V 项。
- 请在搜索实验项 74LVTH125BQ、115 时检查交叉参考结果。
- 请告知 TI 是否可以将 1:1 商品作为 Nexperia 项目 74LVTH125BQ、115。
谢谢你。
IDO