Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1, TXS0108E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TXS0108E-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV3946-Q1、
尊敬的专家:
TXS0108E-Q1 B 端口共模电压输入最大阈值为 0.15V。 但 DRV3946-Q1 SDO 的电压为 0.167V。 客户问题、高压识别错误。 是否可以混淆此 SDO 电压?