This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:TPS3704-Q1 数据表单通道输出类型验证

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1589872/tps3704-q1-tps3704-q1-datasheet-single-channel-output-type-validation

器件型号: TPS3704-Q1

大家好、根据我的理解、TPS3704-Q1 的单通道版本仅在推挽配置中可用、而不在开漏配置中可用(根据器件数据表的表 4-1)。

阿鲁特图 7-1 和图 8-2 表明单通道可用于开漏配置、并且需要一个上拉电阻器。 请验证这是错误、因为单通道版本在开漏输出中不可用、并且不需要上拉电阻器。   

我还有一点需要说明、我已经测试了仿真器 TPS3704x-Q1 ADJ_D14.xlsx 、我注意到计算器的单元 D40 指的是 Resistor_Calculator 17、但在我的某些测试中应该参考 D18、它并没有产生最佳结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    感谢您的反馈。 我将查看它们、看看我们如何解决问题。
    如果您对所寻找的推挽式型号有任何疑问、敬请告知。 如果您能提供更多反馈、我可以从我们的产品系列中提出器件。
    此致、
    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我能否确认单通道型号仅在推挽输出中提供并且不需要上拉电阻器? 是否有具有单通道选项的开漏型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guillaume:  

    这些图适用于开漏型号。  

    TPS37041BPLEDDFRQ1 具有推挽式型号。  

    请参阅设备名称; “L"</s>“ 指示了推挽、低电平有效输出拓扑。  

    此致、

    Sila.