This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:对 TXB0104 的干扰

Guru**** 2926970 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1591408/txb0104-q1-interference-on-txb0104

器件型号: TXB0104-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0104

您好的团队、  

客户使用 TXB0104 将 3.3V SPI 转换为 5V SPI 信号。 他们发现、对来自 1MHz CLK 信号的 MOSI 信号存在一些干扰。 您可以找到如下所示的波形。  

黄色一个是 1MHz CLK、蓝色一个是 MOSI。 他们不会在 TXB0104 输入侧(与 MCU 连接)观察到这种干扰、仅在输出侧观察到。  

他们的政策不允许他们分享原理图。 它们在 VCCA 和 VCCB 侧都有 100nF 的电容。 MCU 和 Bx 之间串联了 51 Ω 电阻器。  

SPI waveform.jpg

需要您的帮助来提供一些解决此问题的建议。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这似乎是与串扰相关的问题、从通信角度来看、我认为它不会引起任何问题、因为信号波动似乎不会超过 VOH /VIH 电平。 如果客户因噪音而无法正常通信、您是否可以确认其他情况?  

    如果客户仍然担心这一点、可通过一个应用手册 深入介绍有关进一步缓解这一问题的最佳实践: www.ti.com/.../crosstalk-on-pcb-layouts-presentation-quiz.pdf

    此致、

    插孔