This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G125:SN74AHC1G125 未提供时的输入漏电流

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592576/sn74ahc1g125-sn74ahc1g125-input-leakage-when-not-supplied

器件型号: SN74AHC1G125

您好:

我对项目有以下要求:

电池缓冲 3.3V 逻辑信号需要连接到处理器输入。

如果我直接连接信号、当处理器未通电时、内部二极管会将电池缓冲信号短接到处理器的 VCC。

因此、我想使用缓冲门、特别是 SN74AHC1G125

您能否确认我是否正确理解以下数据表规格?

grafik.png

这意味着、如果在输入端(引脚 A)上施加 VCC = 0V 且施加 3、3V 电压、则流入引脚 A 的电流最大为 1uA

您会说、选择器件适用于我的用例吗?

提前感谢。