Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AHC1G125
您好:
我对项目有以下要求:
电池缓冲 3.3V 逻辑信号需要连接到处理器输入。
如果我直接连接信号、当处理器未通电时、内部二极管会将电池缓冲信号短接到处理器的 VCC。
因此、我想使用缓冲门、特别是 SN74AHC1G125 。
您能否确认我是否正确理解以下数据表规格?
![]()
这意味着、如果在输入端(引脚 A)上施加 VCC = 0V 且施加 3、3V 电压、则流入引脚 A 的电流最大为 1uA
您会说、选择器件适用于我的用例吗?
提前感谢。