This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34 1.8V 至 3.3V 升压转换电流消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588975/sn74lv1t34-sn74lv1t34-1-8v-to-3-3v-up-translation-current-draw

器件型号: SN74LV1T34

对于从 1.8V 到 3.3V 的升压转换、Δ ICC 是多少? 建议的测试条件:

  • 输入电平= 1.8V
  • VCC = 3.3V

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的测试条件 (CTD.):
    Io = 0
    Ta =~25°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    我们的逻辑和转换器件上通常有 ICC 与输入电压关系图、但遗憾的是、此器件上没有这些图。

    我需要获得 SN74LV1T34 并在实验室进行测试。 获得零部件通常需要 3 到 5 天时间、以便我能在下周之前提供结果。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    好极了、谢谢。 只有一个请求的数据点才会对我有效。

    非常感谢、

    Zac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    没问题。 我会在获得数据后告诉您。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zac、

    当 VCC = 3.3V 且输入= 1.8V 时、 ICC = 0.038mA

    谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、谢谢 Josh!
    非常感谢、
    Zac