This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:向 TXB0106RGYR 添加串联电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204, TXU0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592263/txb0106-adding-series-resistance-to-the-txb0106rgyr

部件号: TXB0106
主题中讨论的其他器件: TXU0204TXU0101

您好:

我们在一个应用中通过 TXB0106RGYR 运行 RS232 和 RS485 信号以在 2.5V 和 3.3V 之间进行电平转换。 它是单向的、但选择了双向 TXB0106RGYR 将 5 个信号合并到单个封装中。

对于我们的设计、我们需要在 MCU 和电平转换器之间放置串联电阻、以限制故障情况下注入 MCU 的功率。 电阻器值需要至少为 1K、但最好为 10K。 下面是应用布局。

我想了解为确保遵守电压输入高阈值、串联电阻的最大限制是多少。 输入端的典型驱动电流是多少?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的第 7.3.2 节所示、输入信号的驱动强度必须至少为 2mA。 因此电阻器必须远小于 625Ω。

    像 TXU0204/TXU0101 这样的单向电平转换器是一个更好的选择。