This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV161A:QA-QD 输出的输出波形

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1588574/sn74lv161a-output-waveforms-on-qa-qd-outputs

器件型号: SN74LV161A

您好、

我在设计中使用了这个 4 位计数器。 我将使用其中的 2 个。 一个由 10MHz 时钟计时、另一个由 5MHz 时钟计时。 电路板设计利用 RCO 输出将其实现为模数 n 计数器。

我在板上有错误、我看不到 RCO 脉冲恢复为 LOADB 信号。 但是、计数器似乎在向上计数:

image.png

image.png

在上述两个图像中、黄色= QA、青色= QB、品红色= QC、绿色= QD。

 

以上两个屏幕捕获显示 QC 上的过渡相位不匹配、QC 与第二个屏幕中的 QB 匹配。 这是否可以通过 LOADB 信号不正确来解释?

谢谢、

Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    如果看不到任何输入信号、就很难说清楚。 如果您还可以共享负载和时钟输入的示波器屏幕截图、那么此功能会很有用。 此外、如果您调整示波器电压、使输出波形不重叠、则更容易判断四个输出上发生了什么情况。  

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    电路原理图如下:

    RCO 被逆变器链反相并作为负载反馈。

    我的示波器在 500mV/div 时达到最大值。 遗憾的是、波形重叠了、但我将它们堆叠在一起。 这里是两个计数器及其各自的输入。 绿色:QD、品红色:QC、蓝色:qb、黄色:时钟/RCO/Loadb。 A、B、C、D 为 0-b0。

    计数器 1(时钟@ 10MHz)

    有用

    RCO(由于手动放置探头而出现尖峰)

    Loadb(在计数器输入端测量)

    计数器 2(时钟@ 5MHz)

    有用

    RCO (由于手动放置探头而出现尖峰)

    Loadb

    希望这些快照有所帮助。

    谢谢、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasoon、

    看起来 RCO 正在发出脉冲。 您是否检查过逆变器以查看其是否正常工作?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    检查逆变器有什么问题是这里的突出项目。

    但是、如果 loadb 始终为高电平(看起来在这种情况下)、QA-QD 输出是否可以像上述两种情况下一样运行?

    谢谢、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我发现我的电路板有设计问题。 RCO 还连接到接线错误的收发器(交换输入和输出):

    因此、驱动 1.8V 电压的收发器和驱动 3.3V 脉冲的计数器会在 RCO 上产生争用。 这很可能是逆变器输出一直处于高电平的原因。

    我们如何解释 QA-QD 总线在负时钟边沿上的转换? 根据数据表、LOADB 不涉及时钟路径。

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:  

    关于美国感恩节、我们将在星期一上对此做出回应  

    -欧文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    您是否能够放大时钟边沿(上升沿和下降沿)?

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    请查看下面由 5MHz 时钟计时的计数器放大图:

    D:A = 4'b0

    G:QD、M:QC、B:qb、Y:CLK

    此致、

    Prasoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prasoon:

    我的意思是仔细查看时钟边沿、看看下降沿的信号质量是怎样的、看看在中途是否有某种噪声阶跃导致错误的触发。

    根据我的判断、您的 10MHz 计时计数器不存在此问题。 您电路板上的这些器件在物理上是否彼此靠近? 我想知道 10MHz 计数器的上升沿是否将噪声与 5MHz 计数器的下降沿耦合并导致触发。 您可以尝试关闭或移除 10MHz 时钟。

    此致、

    Malcolm