This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS279A:焊盘图案

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592880/sn54ls279a-land-pattern

部件号: SN54LS279A

尊敬的 TI 团队:

下面随附的图像显示了 数据表中 SOP 封装的焊盘图案 。 但是、我们需要 数据表中未给出 DIP-16 封装的焊盘图案
www.ti.com/.../sn74ls279a.pdf

请确认我们是否可以将此相同的焊盘图案用于 DIP-16 封装、或者如果是 需要不同的焊盘图案
如果需要不同的参数、请联系我们 共享正确的 DIP-16 焊盘图案 视角。

谢谢你。


image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIP 引脚间距非常大、焊盘图案的确切形状并不重要。 使用任何标准模式。