This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC365:Sn74HC365 — 增加输出电流驱动

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1593640/sn74hc365-sn74hc365---increasing-output-current-drive

器件型号: SN74HC365

在我的应用中、我希望定期从这些六路 LIN 驱动器的输出端驱动 7.5mA、并且在不太可能发生的故障情况下、他们必须驱动 12mA 最多大约 500ms  

数据表中提到了+/IO –6mA 输出驱动、然后引用“IO"为“为+/IO –35mA、我不确定有何差异。

如果 6mA 是真正的限制、我会考虑并行“配对“多个通道以将其输出驱动能力加倍:

SN74HC365.png 

这是否是有效的权变措施?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6mA 器件可保证电气特性。

    如果电压高达 36mA、器件不会损坏、但无法保证输出电压。 (有一个错误,你可能不在乎这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的解释。

    如果我想保证在非故障条件下输出电压仍然保持在 7.5mA 电流消耗下、 “配对“通道是否会使 6mA 限值加倍到大约 12mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    是的、将输出及其各自的输入短接在一起、您可以有效地将驱动强度提高一倍。

    此致、

    Malcolm