This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:向 TXB0106RGYR 添加串联电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1592264/txb0106-adding-series-resistance-to-the-txb0106rgyr

部件号: TXB0106

您好:

我们在一个应用中通过 TXB0106RGYR 运行 RS232 和 RS485 信号以在 2.5V 和 3.3V 之间进行电平转换。 它是单向的、但选择了双向 TXB0106RGYR 将 5 个信号合并到单个封装中。

对于我们的设计、我们需要在 MCU 和电平转换器之间放置串联电阻、以限制故障情况下注入 MCU 的功率。 电阻器值需要至少为 1K、但最好为 10K。 下面是应用布局。

我想了解为确保遵守电压输入高阈值、串联电阻的最大限制是多少。 输入端的典型驱动电流是多少?  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin

    我们目前正在美国庆祝感恩节假日、因此请预计会有一些延误。 我们将查看由星期一提供的信息和响应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    由于信号的方向是每个通道的固定方向、因此在此处使用方向控制型转换器(例如 AXC8T245 或 LXC8T245)会更有益。 TXB0106 作为自动方向转换器本身具有弱驱动强度(它甚至有内部 4K 串联电阻器来进一步抑制输出直流驱动、并且它大于您正在寻找的>1k Ω)、 这里使用的 10k Ω 可能会导致转换边沿过慢、可能会导致振荡。  

    此致、

    插孔