This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC04:SN74HC04N 与 SN74HCU04N 以及 E4 与 G4 版本

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1593771/sn74hc04-sn74hc04n-versus-sn74hcu04n-and-e4-versus-g4-versions

器件型号: SN74HC04
Thread 中讨论的其他器件: SN74HCU04

对于六路逆变器 SN74HC04N 或 CH74HC04E 以及接收并标记为 G4 与 E4 的旧产品设计、我一直遇到问题。  具体而言、新的绿色 G4 部件在产品中不起作用、并且我们的产品未通过测试、除非使用原始 E4 标记的部件。  我们尚未明确新的 Green G4 部件为何会失败、但 E4 芯片总是通过、G4 始终失败。  但是、我们已经尝试了非缓冲版本 (74HCU04)、尽管标记为新的 Green G4 版本、但所有 10 个样本都通过了我们的电路。  由于我们不能只专门购买以前的 E4 版本、因此我们认为在此产品中仅将 SN75HC04N 与非缓冲 SN74HCU04N 版本交换?  您预计我们在这样做时会遇到问题吗?  我们的产品已有 30 多年的历史、是一款广泛应用于家庭/商业楼宇自动化应用的 RS485 信号中继器。  我能否在此电路中为 SN74HC04N 支持 SN74HCU04N?  产品也通过了 UL 认证、对我们来说、修改会很困难、而且成本会很高。  请提供建议?  谢谢你。
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    该器件在该应用中执行什么操作? 通常、当缓冲器件用作振荡器时、就会出现这种问题。 我们实际上建议将 SN74HCU04/无缓冲版本用于振荡器应用;缓冲逆变器不适用于这些应用、通常不稳定、由于芯片变化而导致的性能的微小变化会破坏整个电路。

    如果它不是振荡器应用、请告诉我该器件具体在做什么、我可以提供进一步的建议。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件只是在 RS485 中继器中进行逻辑反转、没有振荡器或其他模拟电路。  我将审查 SCH 以确保,但它是在楼宇自动化应用中采用的大约 1990 年的设计。  故障器件通常在慢速波特率测试时失败(波特率可变低至 300 波特)。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4500875D.pdf

    请注意、这里的电路 SCH、U10 的 5/6 反相器正在进行逻辑反相、但 U10-D 用于 U7 的时钟电路、这可能是个问题?  请注意、我们喷涂了防雾剂的 U10、并在测试波特率时使用热风枪吹动它、并且标有 G4 型的非缓冲逆变器替代装置没有故障。  使用非缓冲零件时、您是否预计会出现潜在问题?  如果使用缓冲 U10 部分、则故障始终在 300 或 600 的低波特率下发生。  U10-门 4 是否存在问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、U7/U10-D 时钟电路正是我所说的、很可能是这里的问题。 使用非缓冲器件应该没有问题。 缓冲器件不设计为在线性区域/输入端 VCC 中点附近运行、在这个区域中、逆变器必须进行偏置才能开始振荡。  缓冲器件具有较低的增益、旨在使您可以将其用作此类应用的线性放大器。

    您的一种替代选择是尝试增大 R2 以降低电路的增益。 但是、这种解决方案可能是虚构的、我建议只使用非缓冲器件。

    《在振荡器电路中使用 CMOS 非缓冲反相器》

    了解缓冲和非缓冲 CD4xxxB 系列器件特性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分  我想您最初曾提醒过在时钟电路中使用非缓冲器件、并推测我们在这里可能无法使用它们。  更改 R2 比简单地将 U10 替换为非缓冲版本要困难得多、我们将继续这样做。  感谢您的详细回答。