This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV165A:SN74LV16PWRG5A4 与 PCN 相关的潜在变化会影响器件行为?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596988/sn74lv165a-potential-pcn-related-changes-for-sn74lv165apwrg4-affecting-device-behavior

器件型号: SN74LV165A

您好、

我们正在评估在使用 SN74LV165APWRG4 的大规模生产应用中观察到的问题。
在一个生产过程中、某些单元无法正常运行。 执行 A-B-A 交换测试后、更换 SN74LV165APWRG4 器件后、系统正常运行、表示该故障似乎取决于器件。

我已经查看了可用于 SN74LV165APWRG4 的 PCN 函。 但是、我找不到任何指示裸片尺寸更改或内部结构修改的文档。

请您帮助确认:

  1. 在过去的 PCN 中、SN74LV165APWRG4 是否存在任何裸片尺寸、芯片工艺或封装相关的变化、具体而言是哪些 PCN 引入了这些变化(如果有)。

  2. 这些变化中是否有任何一项可能会影响电气特性、例如时序裕度、传播延迟、电源电流特性或其他器件参数。

感谢您提供支持、以便确定是否存在任何与 PCN 相关的已知变化、这些变化可能与观察到的行为相关。

谢谢、

Conor