This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:ICS 报告"使用宏单元 CNTDLY3 的计数器不能将输入连接到复位。 (&quot);对于 TPLD1201 设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595096/tpld1201-ics-reports-the-counter-using-macrocell-cntdly3-cannot-have-an-input-tied-to-reset-for-tpld1201-design

器件型号: TPLD1201

员工很好  

当我在 ICS 窗口中点击“DRC"时“时、ICS 会警告“Input RST is ...“

w.png

然后、我添加并连接 GND。 ICS 报告错误:

e.png

如何解决该问题?  

使用类似设计烧录 TPLD1201 可以很好地运行。 我可以忽略 DRC 警告吗?

 

此致、

Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    设备宏单元 CNTDLY3 是导致此问题的原因。 您不能将输入连接到该宏单元的复位。 但是、如果您将 RST 保持未连接状态、就不会出现问题、它的工作方式就像接地一样。

    您还可以将宏单元更改为任何其他宏单元。

    有关如何更改宏单元、请参阅以下屏幕截图的突出显示部分。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    感谢您的答复。 我可以理解 CNTDLY0、CNTDLY1 或 CNTDLY2 没有错误。

    在我的设计中、 CNTDLY0、CNTDLY1 和 CNTDLY2 已使用、因此我也必须使用 CNTDLY3。

    你写道:“但是,如果你不连接 RST 就不会有问题,它的工作就像它连接到地一样。“ 和 ICS 显示:“使用宏单元 CNTDLY3 的计数器不能将输入连接到复位。“ 实际上、与 CNTDLY3 RST 的任何连接都因错误而被拒绝。 因此、 我们 无法访问和控制 CNTDLY3 RST。 是真的吗?

    我希望 CNTDLY3 在不连接 RST 的情况下正常工作。 同样、正确吗?

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okutsu Yasunori、

    我希望 CNTDLY3 在 不连接 RST 的情况下能够正常工作。 再说一次、正确吗?

    是的。 无法访问 CNTDLY3 RST 引脚、但其行为就像连接到地一样。 您可以忽略“Input RST is connected to GND“警告、此时 TPLD 将正常工作。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikki、

    我很理解。 谢谢!

    此致、

    Okutsu Yasunori