This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:器件型号:SN74HC14PWR、Mouser 服务订单:464288

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595917/sn74hc14-part-number-sn74hc14pwr-mouser-service-order-464288

器件型号: SN74HC14

您好:

Mouser Electronics 是您的分销商之一。 我们有一位客户遇到您的某个器件问题。 请查看以下信息、并告诉我们您需要哪些其他信息。 随附带有器件标识的图片。  

 

购买日期:2025年10月30日

数量:100

Mouser PO:029-3K252

客户评论:

标签显示

     订单上的正确零件号、但他们告知零件标注

     不对应于 PN # SN74HC14PWR(图像 1)。 该项目不起作用

     耦合到他们的设备上。

     

     他们告诉他们,几个月前,他们购买了同一件物品 SN74HC14PWR

     但零件上的标注不同(图 2)。 有了这个项目

     处理过的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    跟踪器件的唯一(公开)标识是 HC14 标识。 这些确实是同一个器件。  

    其他标记是用于实现内部追踪的某种形式的数据代码或批次代码。  

    此器件已经通过了包含新晶圆制造厂和工艺的 PCN。 为了帮助进一步调试这一点、您是否可以获取客户原理图和用例(如果可能,可以获取示波器屏幕截图)?