This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:封装破裂

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1597515/sn74lvc1g125-package-crack

器件型号: SN74LVC1G125

您好先生  

包装裂纹、正确吗? 功能正常?

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex:

    这应该不是问题。 对于器件内部来说、这应该不是问题。

    该器件是否出现了该裂缝、或者该裂缝在电路板放置过程中是否因损坏而损坏?

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(嗨,Nikki)

    从卷轴内部拍摄的照片

    Oct 故障率::416/1358=30.6%、库存:10258 件;

    11 月 故障率::4/3000=0.1%、 库存:57000 件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex:

    感谢您发送编修。

    故障率是指我们器件的功能故障吗?

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex:

    我没有看到卷带内的照片中有任何缺陷、但我确实看到了焊接到 PCB 上的器件存在问题。

    如果设备到达您的包装上有裂缝,这可能是我们端的质量问题 我们的质量标准不允许在此器件和封装的任何尺寸上使用大于 0.254mm 的芯片、美洲狮或断裂。 如果是这种情况、请联系 客户支持。 器件内部不太可能发生任何损坏。

    此致、

    Nikki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oct 故障率::416/1358=30.6%、库存:10258 件;

    11 月 故障率::4/3000=0.1%、 库存:57000 件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen Alex:

    我们的质量标准不允许在此器件和封装的任何尺寸上使用大于 0.254mm 的芯片、美洲狮或断裂。 这张新照片看起来超过 0.254mm。 请联系 客户支持 或您的 FAE 以开始质量调查。 我不能在我这边开始这个过程

    此致、

    Nikki