This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD1201:启动期间、IO7 输出 1.15V

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD1201, TPLD1201-DGS-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1596127/tpld1201-io7-output-1-15v-during-startup

器件型号: TPLD1201

尊敬的 TPLD 员工:

抱歉、我无法显示所有的设计、但是:

image.png

 

从启动到受控复位事件、IO7 的值应为 Z(表示 H 与外部 PU)。 但烧录 TPLD1201 输出 1.15V:

image.png

请注意、IO7 仅将 10k PU 连接到 TPLD 的 VCC。

我可以理解、IO7 在 TPLD 启动期间处于高阻抗状态;245usec。 为什么 IO7 输出 1.15V?

 

此致、

Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    您是否在该引脚上有外部 PU 或 PD? 高阻抗输出的工作方式是、电压将是 0V 至 VCC 之间的浮动/“未知“值、但没有电流驱动。 如果您添加一个外部 PU 或 PD 电阻器用于测试、则您看到的 1.15V 阶跃期间的电压将由电阻器驱动。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    是、TPLD1201 外部有 10k PU、用于将 IO7 与 TPLD 的 VCC 连接。 以下是测试环境:

    我预计 IO7 将为 3.3V 、因为 IO7 在启动期间为高阻抗。  但 示波器 CH2 显示 1.15V。 请参阅前面的屏幕截图。

    您能为我解释一下结果吗?

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    一些请求:

    1. 您能看到、如果将引脚 IO7 的输入连接到 VCC 或 POR 等几个不同的东西、会发生什么情况吗?
      1. 如果可能、在将 POR 连接到单独的输出引脚并将其包含在示波器屏幕截图中时测试此正常情况也会有所帮助。 观察 POR 何时变为高电平可以向我们指示我们何时预计启动序列已完成。
    2. 您能否分享如何测试这些测试 、例如在 EVM、原型板等上进行测试
    3. 能否分享您正在使用的 ICS 版本?
    4. 如果可能、您能否共享 LUT3_0_DFF2 内部配置的屏幕截图?

    如果我有这些详细信息、可以尝试重现此问题。 明显的结论是、某个东西正在将引脚驱动为低电平、但我不知道为什么现在会发生这种情况。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    你写道:(红色文本)

    您能看到、如果将引脚 IO7 的输入连接到 VCC 或 POR 等几个不同的东西、会发生什么情况吗?
    如果可能、在将 POR 连接到单独的输出引脚并将其包含在示波器屏幕截图中时测试此正常情况也会有所帮助。 观察 POR 何时变为高电平可以向我们指示我们何时预计启动序列已完成。

    这意味着,我应该烧一个特殊的和测试。 我稍后再试。

    您能否分享如何测试这些测试、例如在 EVM、原型板等上进行测试

    我的写作环境;

    Win11 PC - TPLD-PROG - TPLD1201-DGS-EVM

    已编程的 TPLD1201 在以下位置进行测试:

    TPLD1201-DGS-EVM(带有烧录的 TPLD1201)P2 — 我们的功能测试仪(为 EVM 提供 VCC)

    另请参阅我的上一篇文章。

    当然、我移除了 TPLD1201 与 EVM 电路板电路之间的所有跳线引脚。 并 使用 J1 连接 EXT_VCC 和 EVM VCC。

    能否分享您正在使用的 ICS 版本?

    如果可能、您能否共享 LUT3_0_DFF2 内部配置的屏幕截图?

    在相同的环境下、还有一个结果:

       引脚设置        初始输出 外部 PU
    IO7 数字输出/NMOS OD      H.       是的
    IO6 数字输出/推挽     H.       否
    IO5 数字输出/NMOS OD      H.       是的

     

    IO6 和 IO5 正常输出。 特别是、IO5 使用外部 PU 从 VCC 启动变为高电平。 我认为在启动时只有 IO7 具有低输出。

    在目前, IO7 的行为是我们可以接受的。 但我想知道原因。

    此致、

    Okutsu Yasunori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    我也想知道原因!

    我将在结束时对此进行测试、如果能够复制结果、我将把结果提交给我们的系统和设计团队以确定正在进行的操作。 所以,我明天或下周初就会回到你身边。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasunori:

    这是我在测试中使用 10k 外部上拉电阻器时看到的。 您在电路板上测试的器件可能已受到某种程度的损坏。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我看到并将再次检查我的电路板。 非常感谢。

    此致、

    Okutsu Yasunori