This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPLD801:按钮

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPLD801, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1586086/tpld801-push-button

器件型号: TPLD801
主题: TPS3422 中讨论的其他器件

TPLD801 是否能够取代 TPS3422 功能? 客户希望通过定时可调来实现按钮功能。  

 

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、TPLD801 应能够复制此功能。 如果您需要制作电路方面的帮助、请告诉我。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户担心未来产品推出时出现短缺! 为什么这是 TI store 中无库存的原因? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    除了 TI.com 上所列之外、TPLD801 的库存充足。  

    TI.com 上的器件型号适用于空白器件、因此客户从 TI.com 上订购大量器件是不寻常的。 编程器件有一个定制器件型号、我们有充足的库存、但网站上并未反映这些库存情况。

    如果这是合理的、或者您需要我更好地解释、请告诉我。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 客户向 TI 提供自己的设计程序文件时、订购样片的流程是什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、客户希望 TPLD801 执行 TPS3422 等以下功能。

    该团队是否能够设计它? 并获取编程代码样片。

    =========================================================================

    1.3 输入选择、3 秒、6 秒和 9 秒

    2. 1 输出带锁存功能,集电极开路

     

    3.第二个输入逻辑要求

    • 除了按压持续时间外、6 秒和 9 秒输入的逻辑与 3 秒要求相同。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    当然、我们将开始为您进行此项工作。 只是供参考,但随着感恩节假期的到来,我们可能正在考虑两个星期在这里。 订购流程很简单、他们可以通过软件订购设计、其余的都是自动完成的。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我是否可以知道获取示例的时间线以及上述规格的编程代码? 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    我是否可以知道获取示例的时间线以及上述规格的编程代码? 谢谢。  

    如有任何其他信息、请告诉我。 死区时间。 谢谢。   

    应用:电动工具。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    让我们本周努力获得正确的设计。 在确认我们的设计正确后、我会向团队核实获取样片所需的时间。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lyn。

    这方面的进展如何? 如有更多信息、请告诉我。 死区时间。 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    您能告诉我、此设计是否符合您的需求吗? 蓝色是输入、绿色是输出。 一旦蓝色脉冲超过 3 秒、输出将根据其初始状态切换为高电平或低电平。 我可以轻松地将该设计扩展到其他两个输入、而且我们可以在单个 TPLD801 上满足所有要求。

    当我们检测到输入超过 3 秒并切换器件内部的输出时、将显示黄色信号。

    此致、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Malcolm、

    与客户确认后、该设计是可以的。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    这是完整的设计文件、其中包含 3、6 和 9 秒的输入和输出。  如果您或客户需要订购方面的帮助,请通过电子邮件与我联系: m - Lyn @ ti。 com  

    e2e.ti.com/.../BrianWang.syscfg

    此致、

    Malcolm