This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关于 SN74AVC4T245RSVR 的 Tj 规范

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598290/sn74avc4t245-regarding-the-tj-specification-of-sn74avc4t245rsvr

器件型号: SN74AVC4T245

您好团队

关于 SN74AVC4T245RSVR 的 Tj 规格:
数据表仅指定 Ta = 85°C、而不指示 Tj。
客户想确认 Tj 是否可以高于 105°C。

请提供 Tj(结温)规格。

谢谢