请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: SN74AVC4T245
您好团队
关于 SN74AVC4T245RSVR 的 Tj 规格:
数据表仅指定 Ta = 85°C、而不指示 Tj。
客户想确认 Tj 是否可以高于 105°C。
请提供 Tj(结温)规格。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: SN74AVC4T245
您好团队
关于 SN74AVC4T245RSVR 的 Tj 规格:
数据表仅指定 Ta = 85°C、而不指示 Tj。
客户想确认 Tj 是否可以高于 105°C。
请提供 Tj(结温)规格。
谢谢
您好、Allen、
最大 Tj 为 150°C
此致、
Josh