This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC125:SN74AC125 和 SN74LVC125 之间的差异

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1598192/sn74ac125-the-difference-between-sn74ac125-and-sn74lvc125

器件型号: SN74AC125

您好、

我们希望使用 SN74AC125 替换 SN74LVC125 以支持 1.8V 慢速边沿 (40V/V) I2S 输入信号。

SN74AC125 的设计是否与 SN74LVC125 类似?

我们想了解 SN74AC125 和 SN74LVC125 设计之间的差异、以评估更改该器件的风险。 它们是采用类似的电路设计、还是二者之间存在显著差异?

 

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bokai、

    主要区别在于这两个器件的驱动强度。  

    LVC:  

    交流:  

    交流电在 1.8V 时具有较低的驱动强度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Albert!

    我们也想知道 SN74AC125 和 SN74LVC125 之间有何差异、它允许 SN74AC125 支持更慢的输入 (50nV/V)?

    根据 SN74AC125 的简化原理图、似乎有另一个输入级?

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 CMOS 逻辑器件都具有缓冲输入和输出。 并非所有数据表都显示这一点。