This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:1.8V 和 3.3V 通用原理图、未更改 BOM

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599253/txb0101-common-schematic-for-1-8v-and-3-3v-without-bom-change

器件型号: TXB0101

您好的团队、

客户计划使用 TXB0101。 A 侧为 1.8V、但 B 侧为 1.8V 或 3.3V、具体取决于系统。 他们不想更改 BOM、因此他们会考虑此配置。 您能否检查一下这是否可行?

image.png

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asaishi-San、

    从器件的角度来看、这是可以的、但请注意、如果实现 1.8V<->1.8V、此配置将在正常运行期间导致额外的漏电流。 请注意、应移除外部上拉电阻、以避免与 I/O 上的内部 4K 串联电阻发生争用。 旁路电容器。 也应放置在 VCCA/VCCB 附近以降低噪声。  

    此致、

    插孔