This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067:设计相关:输出引脚问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1595720/lm5067-design-related-output-pin-issue

器件型号: LM5067

您好:  

我正在设计一个电路、按照数据表中的建议将 MOSFET 的漏极连接到 LM5067 的 OUT 引脚。

已连接基准电路。

image.png

我观察到的情况是  

  1. 我的负载(纯电阻)未打开、直到 I Disconnect Load、并在开启后重新连接(需要打开电路,然后需要连接负载)
  2. 在任何故障情况(即 UV、OV、Overload、使用 EN 处的晶体管彻底截断)期间、它会关闭、但不会自动重启(根据观察计时器引脚上的波形,我知道它在 8 个周期后变为 0.3V,但不会重启,卡在同一个环路中)
    解决方案我要做的是断开负载并需要连接。
  3. 当我与 LM5067 的 OUT 引脚断开 MOSFET 的漏极引脚连接后、工作正常、但数据表再次指出需要在浪涌期间进行连接以实现软启动。

 

在这种情况下、任何人都能帮助我做些什么吗?

请告诉我是否有人需要更多详细信息来重新评级测试案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivan:

    器件在启动时随负载进入功率限制模式。

    在 LM5067 完全增强 FET 后、您需要启用负载。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    测试用例 场景是系统处于欠压状态、然后在电源电压再次增加到正常水平后需要自动重启的时间。

    最初所有函数都正常工作。