This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04:容性负载

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600931/sn74lvc1g04-cap-load

器件型号: SN74LVC1G04

客户想添加 10pF 至 100pF 之间的电容负载。 这个电容负载设计是否有任何限制?  

 

Roger.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如您所见、50pF 是我们在数据表中建议的最大值。 根据之前的经验、我们还认为、在性能开始显著下降之前、您最多应该加载一个器件输出、即 70pF。

    因此、10pF 至 70pF 之间的任何值都适用。

    此致、

    Malcolm