This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:最大电流

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599850/sn74alvc164245-maximum-current

器件型号: SN74ALVC164245

尊敬的团队:

我想知道 MPN SN74ALVC164245DGGR 消耗的最大电流

ICCA=?
ICCB=?

还有一个问题、 我有 16 个 5V CPCI 信号。  我想将它们转换为 3.3V CPCI 信号

我选择了该 IC SN74ALVC164245DGGR

这是正确的吗?

此致、

Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marin、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marin、

    ICC 最大值在下面共享。 (在数据表中,我们将 ICC 组合为一个、而不是将其分离为 ICCA 和 ICCB)。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、  

    我有一个后续问题。  

    从上面的屏幕截图中可以看到 750uA 的条件(一个输入在 VCCA/VCCB–0.6V、其他输入在 VCCA/VCCB 或 GND)。

    因此、请告诉我最坏情况(全部高电平或全部低电平)需要多大的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marvin、

    如果 所有输入都是高电平或低电平、那么我们可以查看 ICC 参数。

    假设您使用全部 16 个通道、电流消耗将为 40µA x 16 = 640µA

    此致、

    Josh