This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC164245:支持 5V 至 3.3V LVT 选择

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74ALVC164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1599678/sn74alvc164245-5v-to-3-3v-lvt-selection-support

器件型号: SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

尊敬的团队:

 

我有 5V CPCI 信号、这些信号需要电平转换为 3.3V CPCI 信号。

我的板有空间禁忌。 因此、请建议使用较小尺寸的 LVT。

还建议使用具有和不具有自动感应功能的 LVT。

 

谢谢、

KAMESH J

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    对于更小的封装尺寸、我们需要考虑 8 通道电平转换器、因为我们没有另一个 16 通道器件。

    请查看 支持 VQFN 和 TVSOP 封装的 SN74LVC8T245。

    TXB0108 是具有自动感应功能的电平转换器。 该器件支持 WQFN (9mm^2) 等更小封装

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 这个 48-TSSOP 器件 SN74ALVC164245DGGR 适用于我吗?

    2) 我也在考虑 在我的设计中选择具有自动方向传感功能的 LVT。

    我可以看到以下器件

    TXB0108PWRG4

    TXB0108YZPR

    但是,这些工作是否没有任何问题?

    故障率是多少?

    请提供有关 自动方向检测特性的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    只要在建议条件下使用器件、器件就不会出现故障。 我们的大多数电平转换器都具有用于更改信号方向的 DIR(方向)引脚。 TXB 等自动感应器件没有 DIR 引脚、一旦检测到传入信号、就会调整方向。

    谢谢!

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    下面是我的详细要求、并添加了更多详细信息。

    我有以下最大速度为 66MHz 的信号:

    输入 (5V 至 3.3V)- 14 个信号(建议使用具有 3.3V 电源的 5V 容限输入缓冲器)

    双向((5V<-> 3.3V、最小 44mA 驱动强度)- 40 个信号 (建议使用具有方向控制引脚和更小封装的 8 和 16 通道双向 LVT)

    输出((3.3V 至 5V、最小 44mA 驱动强度)- 4 个信号(建议使用单电源缓冲器(如果可用))

    谢谢、

    KAMESH J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    我无法了解您的要求。 您能否澄清以下问题:
    输入—14 个信号
    双向 — 40 个信号
    输出—4 个信号

    SN74LVC8T245 可支持其中的大部分功能。 对于 4 通道单电源缓冲器、您可以查看 SN74LV4T125

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    很抱歉混淆。

    我现在就澄清一下。

    我正在使用 CompactPCI 标准板、该板需要在 5V 和 3.3V 信号之间进行电平转换。 最大运行速度为 66MHz 。

    请推荐具有以下特性的 8 通道和 16 通道双向 LVT 缓冲器:

    • 方向控制引脚
    • 最小 44mA 驱动强度
    • 优先选择紧凑/小型封装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kamesh、

    如上所述、我们没有紧凑的 16 位电平转换器。 我们唯一可以提供 的器件是 SN74ALVC164245

    对于 8 通道、我推荐使用 SN74LVC8T245。 该器件 支持 VQFN 和 TVSOP 封装。

    请记住、SN74ALVC164245 的建议输出电流为 24mA、而 SN74LVC8T245 为 32mA。

    此致、

    Josh