Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74ALVC164245
器件型号: SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、
尊敬的团队:
我有 5V CPCI 信号、这些信号需要电平转换为 3.3V CPCI 信号。
我的板有空间禁忌。 因此、请建议使用较小尺寸的 LVT。
还建议使用具有和不具有自动感应功能的 LVT。
谢谢、
KAMESH J
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74ALVC164245
器件型号: SN74ALVC164245
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、
尊敬的团队:
我有 5V CPCI 信号、这些信号需要电平转换为 3.3V CPCI 信号。
我的板有空间禁忌。 因此、请建议使用较小尺寸的 LVT。
还建议使用具有和不具有自动感应功能的 LVT。
谢谢、
KAMESH J
您好 Kamesh、
对于更小的封装尺寸、我们需要考虑 8 通道电平转换器、因为我们没有另一个 16 通道器件。
请查看 支持 VQFN 和 TVSOP 封装的 SN74LVC8T245。
TXB0108 是具有自动感应功能的电平转换器。 该器件支持 WQFN (9mm^2) 等更小封装
此致、
Josh
尊敬的团队:
下面是我的详细要求、并添加了更多详细信息。
我有以下最大速度为 66MHz 的信号:
输入 (5V 至 3.3V)- 14 个信号(建议使用具有 3.3V 电源的 5V 容限输入缓冲器)
双向((5V<-> 3.3V、最小 44mA 驱动强度)- 40 个信号 (建议使用具有方向控制引脚和更小封装的 8 和 16 通道双向 LVT)
输出((3.3V 至 5V、最小 44mA 驱动强度)- 4 个信号(建议使用单电源缓冲器(如果可用))
谢谢、
KAMESH J
您好 Kamesh、
我无法了解您的要求。 您能否澄清以下问题:
输入—14 个信号
双向 — 40 个信号
输出—4 个信号
SN74LVC8T245 可支持其中的大部分功能。 对于 4 通道单电源缓冲器、您可以查看 SN74LV4T125。
此致、
Josh
您好 Kamesh、
如上所述、我们没有紧凑的 16 位电平转换器。 我们唯一可以提供 的器件是 SN74ALVC164245。
对于 8 通道、我推荐使用 SN74LVC8T245。 该器件 支持 VQFN 和 TVSOP 封装。
请记住、SN74ALVC164245 的建议输出电流为 24mA、而 SN74LVC8T245 为 32mA。
此致、
Josh