This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:如何使用 TXS0108E 连接 I2C 上拉电阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1604224/txs0108e-how-to-connect-i2c-pull-up-resistor-using-txs0108e

器件型号: TXS0108E

您好、

我想知道在使用 TXS0108E 时、I2C 上拉电阻器的最佳位置。

哪一个是最好的?

  1. 仅 (1)
  2. (2) 仅限
  3. (1) 和 (2)
  4. 无[无连接 (1) 和 (2)]

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 已经具有内部上拉电阻器。

    当 OE 为低电平时、 内部上拉电阻器被禁用。 如果在其他 I²C Ω 器件通电时发生这种情况、则两侧都需要(弱)上拉。