This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT86-Q1:双路逻辑门

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1, SN74AHCT125-Q1, SN74AHCT126-Q1, SN74LVC2G17B-Q1, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1600477/sn74act86-q1-dual-logic-gates

器件型号: SN74ACT86-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17B-Q1、SN74LVC2G17-Q1 SN74LVC2G17、SN74AHCT126-Q1、SN74AHCT125-Q1

你(们)好

是否有双通道(单个封装中有两个通道)、汽车类、TTL 兼容 (Vcc=5V、Vih<3V)、最大 Tamb 125°C:
电子产品
-双同相缓冲器

-双逻辑门:
 XORs、
 XNORs,
 ORS、
 和

我正在寻找一种尺寸不如经典 SO8 的单封装(适用于>=两个通道)。

提前非常感谢
此致
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2G17B-Q1 将是我们所需的一个示例。

    但是、数据表未指定 VT + 或非 VT (对于 4.5V<Vcc<5.5V)。

    这些值是什么 (MIN、MAX)
    我们需要 VT VCC+<=3.3V、VT >=0.4V。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这些值应与基本零件相同。 目前“B"器“器件处于预发布状态、因此数据表可能不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SN74LVC2G17-Q1 的 VIH (=VT+) 数据表。
     SN74LVC2G17B-Q1 的值是否相同?

    如果后一项陈述成立、
    SN74LVC2G17 不是我们要寻找的 IC、因为当 Vcc=5.5V 时、VIH、max = 3.7V > 3.3V。

    Vcc、max=5.15V 时、VIH、max 是否小于 3.3V?
    我认为、如果 Vihmax 以线性方式与 Vcc 相关、它将在 3.5V 的范围内、上表中似乎就是这种情况。

    您能否建议在 Vcc= 5.5V (Ta、125°C) 时、双路施密特触发缓冲器 IC(非垂直)、VIH、max (=VT+)<= 3.3V?
    看看 AHCT 系列。

    必须采用最小封装提供双缓冲器。
    不需要 OE(即三态输出)(因此,最好不要在引脚数问题上使用 OE)

    提前非常感谢
    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这是我的坏,我真的只回答了你的额外问题,而不是原来的线程。  

    是的、您正确、LVC2G17 不适用于您的情况。  

    遗憾的是、我们没有任何 2 通道 TTL 器件。 到目前为止、我们拥有的最好解决方案是 LVxT 系列(逻辑门)、但是、它们仅提供 4 通道。

     【常见问题解答】SN74LV4T08-Q1:具有集成式单电源电平转换 (LVxT) 逻辑器件并采用可湿性侧面 QFN 封装的优势  

    您也可以尝试咨询电压转换器团队(他们下面有 LVxT 缓冲器)、但是、我不想说他们目前有任何适合您的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert

    我浏览了您的网站、我能找到的所有可满足我们需求的缓冲器(逻辑部分,汽车)都是具有 4 个输入和 OE 的 AHCT、
    (即 SN74AHCT125-Q1 和 SN74AHCT126-Q1)
    这意味着 14 个引脚(!)。
    因为我们的设计空间太大。

    少数单门 AHCT、也没有 OE、  
    但它们是单个 SOT-23、我们需要其中两个具有与 SN74LVC2G17-Q1 相同的性能。

    您的路线图中是否有 2 栅极 6 引脚(SOT23-6、SC70-6 或新的 QFN 封装)AHCT 缓冲器?

    我如何尝试同时询问电压转换器团队? 这不是论坛的正确部分吗?

    此致、非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    是的、我们现有的器件无法满足您的需求。 我必须与我们的系统团队核实、以了解我们的路线图上有哪些内容。  

    至于与电压转换器团队交谈、他们应该有自己的问题论坛。