This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:电流消耗估算

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1604100/txs0108e-q1-current-consumption-estimation

器件型号: TXS0108E-Q1

您好、专家:

我是否可以知道如何估算 TXS0108E-Q1 的最大电流? 是否最大电流仅为 8uA?  非常感谢!

image.png

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此应用 从器件 3.3V 到 SoC 的 1.8V。 最大带宽为 74Mbps、使用所有 8 通道。 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    开关电流将高于您提供的屏幕截图中的静态电流、但是可以通过此常见问题  解答:【常见问题解答】如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? 

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您的答复! 似乎我们可以计算电平转换器的总功率。 但是、客户需要分别了解 3.3V 和 1.8V 的电流消耗、是否可以根据 Excel 中的以下要求提供这些信息? 非常感谢!

    客户要求: 应用 从器件到 SoC 的 1.8V 为 3.3V。 最大带宽为 74Mbps、使用所有 8 通道。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    是的 — 这将在动态功耗下考虑:

    请注意、该器件在 1.8V 至 3.3V 转换节点时的额定速率高达 70Mbps:

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    根据 Excel、我们看不到 3.3V 和 1.8V 时 VCCA 和 VCCB 的电流消耗是分离的。 这是否意味着我们不能将电流与 VCCA 和 VCCB 分开? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 工作表假设使用单电源器件。 假设移位器是两个设备、并使用两份纸张副本。