This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:源极或漏极负瞬态电压

Guru**** 2926440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1605616/tmux1208-source-or-drain-negative-transient-voltage

器件型号: TMUX1208

尊敬的专家:

客户发现 Drian 负电压在绝对额定值上超过最小值、约为–750mV、持续时间为 20ns。 我们没有指定 VS 或 VD 的瞬态规格。

image.png

以下是波形、CH1 是 GND 至 GND 电压、CH2 是 PIN8 至 GND 电压、设置没有带宽限制。 并尽可能使用最小环路、请参阅随附的设置图片。

image.png

image.png

这种“‘规格“是否会给该器件带来一定的风险?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    它们的唯一“风险“是触发负二极管、从而导致接地短路。 短暂地短路、然后它将恢复。  
    由于这是一个尖峰、因此它不应该对 多路复用器的可靠性产生太大影响;特别是在电流不是很高的情况下、我认为它不应该出现在多路复用器的应用中。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    这是他们的原理图、是否可以在驱动侧放置上拉电路?

    当开关导通/关断时、它会导致 C1/C2 上出现 3.3V 电压差、并 330Ω 在驱动器(引脚 8)上引入 (10mA)。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    是的、多路复用器可以处理这么大的电流、这没关系。 最大值为 30mA。

    唯一需要关注的是、客户必须确保多路复用器完全上电、然后再将漏极上拉至 3.3V。  
    此外、VDD 必须 等于或高于 I/O 上高达 5.5V 的最高电压。 源极和漏极上的电压不能超过 VDD 电压电平。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    您提到的电流是流经二极管的电流、而不是流经内部开关的电流? 我的理解是否正确?

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、

    30mA 是指通过开关的电流。

    我们没有为二极管指定最大电流、但我也会将 30mA 视为其限制。

    谢谢、

    NIR