This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC165-Q1:输入转换时间和放大器;fmax

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC165-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1606557/sn74ac165-q1-input-transition-time-fmax

器件型号: SN74AC165-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们计划在我们的设计中使用这个相当新的移位寄存器 (SN74AC165-Q1)。 但我注意到数据表中缺少输入转换时间。 尽管该文本是指建议运行条件表中的输入转换时间、但此处并未显示。 在哪里可以找到该值?

其次、使用 40MHz 时、给出了 1.5V 电源(5.6 时序特性)的最大时钟频率。 在表的下一行中、(输入)脉冲持续时间 t_w 指定了 1.5V 电源的最小 50ns。 这是正确的吗? 输入脉冲持续时间和最大时钟频率不匹配。 我期望(输入)脉冲持续时间等于一个时钟周期。

谢谢、祝您愉快!

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Markus、

    这是 TI 为该系列建议的输入转换时间。 然后提交、将其添加到该数据表中。

    我还与我们的系统团队进行了检查、40MHz 限制是正确的限制。 我还将提交以编辑最小脉冲时间。

    此致、

    Ian