This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:有关 SN74ALS245A 下冲行为的附加问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ALS245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1607446/sn74als245a-additional-questions-regarding-sn74als245a-undershoot-behavior

器件型号: SN74ALS245A

尊敬的 TI 工程师:

我跟进 E2E 主题中有关 SN74ALS245A 下冲行为的有用说明(链接如下):
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1409328/sn74als245a-undershoot

我想再问几个问题、以确保我完全理解您的指导的适用性:

 

1.对 SN74ALS245A‑1dB 的适用性

该主题介绍了 SN74ALS245A‑1NSR。
同样的注意事项和安全评估是否也适用于 SN74ALS245A‑1dB 封装?
我的理解是内部电气特性是相同的、但我想确认一下。


2.关于如何从输入电压输入电流特性确定“可能安全“区域的说明

在另一个 E2E 讨论中、提到负输入电压的绝对最大额定值为−0.5V  
您能否说明一下、根据器件的输入电压输入电流 (I-V) 特性、不能将多大的负电压范围视为“可能安全“?
 

3.脉冲‑宽度考虑因素

在本例中、下冲达到大约−1V 、脉冲宽度约为 10ns。
我的理解是否正确、在这种评估方法中、脉冲宽度无关紧要、 即使持续施加−1V 下冲、只要钳位电流保持足够小、也将被视为“可能安全“?
请您澄清脉冲宽度在估计风险中的重要性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuta:

    是否也对 SN74ALS245A‑1dB 封装应用相同的注意事项和安全评估?

    是的、您回答正确。

    您能否根据器件的输入电压输入电流 (I-V) 特性、阐明最多可将多大的负电压范围视为“可能安全“?

    引用的器件都是 ALS 系列器件、因此链接主题中提到的所有内容也适用于 ALS356A。 电流比电压更重要、如果电流受到限制、该器件可以在较高电压下短时间保持安全状态。

    我希望您能澄清脉冲宽度在估计风险中的重要性。

    如果电流较低、则器件在较高电压下可能会花费较短的时间。 当我说“短时间“时、我指的是过冲和下冲。 例如、如果该器件的输入为–1V 的时间达到 10ns、我会考虑到该风险非常低且“可能安全“。 不过、如果器件在–1V 电压下花费几毫秒、我认为这是不可接受的。

    此致、

    Nikki