This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:[TXU0304] VIH、VIL、VOH 规格

Guru**** 2924080 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1608269/txu0304-txu0304-vih-vil-voh-spec

器件型号: TXU0304

您好、

我们的 VCC_B 是 1.8V、但我只能找到 1.65V 时的 VIH、VIL 和 VOH 规格

对于 VOH、我的计算基于以下方法、结果为:

ROUT =(VCC−VOH)/ IOH =(1.65V−1.2V)/ 0.0045A = 10 Ω

VOH、(min)= 1.8V−(100 Ω× 0.0045A)= 1.35V

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/742466/faq-what-is-the-output-voltage-voh-or-vol-when-the-output-current-is-x-or-the-supply-voltage-is-y

 

对于 VIL/VIH、我在下面论坛中使用常见问题解答中的线性插值。

image.png

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/793508/faq-what-method-is-best-used-for-estimating-specification-values-between-those-given-in-the-datasheet

 

请帮助确认计算是否正确。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimi、

    是的、VIH、VIL 和 VOH 规格都看起来不错。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua。  

    - Jimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    请允许我再次确认。 TXU0304 特性是否如下? 谢谢。  

    VIL (min)= 0.398V
    VOH 电压 (min)= 1.35V

    - Jimi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimi、

    是的、是这样。 VIL 和 VOH 值正确。

    此致、

    Josh