This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G37:数据表信息是否正确?

Guru**** 2922320 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G37, SN74LVC1G16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1608156/sn74lvc1g37-is-datasheet-information-correct

器件型号: SN74LVC1G37
《主题: SN74LVC1G16》中讨论的其他器件

我认为、在 SN74LVC1G37 数据表中、第 7.4 节“功能表“不正确、因为它与 8.2“典型应用“部分及其图 8.1 和 8.2 相冲突。  以下是我看到的内容:

(在上图中,我将功能表标记为我认为正确的更正。)  

通过比较此缓冲器非常相似的 SN74LVC1G16 反相版本的数据表、该数据表不包括任何“功能表“、但确实包括类似的“典型应用“部分、这再次显示了当输入变为高电平或低电平时 LED 所假定的状态、如您所料、与 SN74LVC1G37 器件相比、操作确实反转。 因此、两个数据表中的“典型应用“是一致的、有意义的、留下 SN74LVC1G37 器件的相互冲突的“功能表“信息为“奇数数据输出“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Warren:

    是的、这似乎是一个错误。 我创建了一个 TT 来解决此问题。