This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:关于 CEXT 端子

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609202/sn74lv123a-about-cext-terminal

器件型号: SN74LV123A

image.png

在该图中、当 CEXT 端子连接到 GND 时、移动是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册 内容如下:

    5.6 可以将 Cext 引脚接地吗?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在一些单稳态多谐振荡器中、Cext  引脚在内部接地、但在某些情况下则不然。 如果数据表不清楚并且需要该信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 如果电阻读数小于 1Ω、则将两者都接地是安全的。