This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:寻求 SN74AVCH8T245 的高速替换器件 (VccA=3.3V、VccB=1.2V)

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245, SN74AXCH8T245, SN74AUC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1609859/sn74avch8t245-seek-for-high-speed-replacement-for-sn74avch8t245-vcca-3-3v-vccb-1-2v

器件型号: SN74AVCH8T245
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXCH8T245SN74AUC125

尊敬的 TI 团队:

目前、我正在使用 SN74AVCH8T245 对于电压转换、我正在寻找引脚对引脚或类似的解决方案 更短的传播延迟 (tpd)

我的工作条件为:

  • VccA: 3.3V

  • VccB: 1.2V

  • 方向:  A 转 B  

问题:  

  1. 在 3.3V 至 1.2V 条件下、是否有任何逻辑电平转换器提供比 SN74AVCH8T245 更低的传播延迟?

  2. 我注意到了 SN74AXCH8T245 作为升级版本。 大于 5% VccA=3.3V 且 VccB=1.2V 、执行 SN74AXCH8T245 提供更快的速度 tpd  与 AVCH 版本相比、或者只是主要改进 多向控制引脚 和较低电压支持(低至 0.65V)的器件?

我希望您能够进行比较、并为您提供有关更高速的替代方案的建议。 谢谢!

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXC 的典型传播延迟低于 AVC。

    对于降压转换、具有过压容限输入的 AUC 缓冲器(例如 SN74AUC125)将最快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    遗憾的是、由于 AVCH8T 不提供最小/最大传播延迟值、因此很难在两个器件 (AXCH 和 AVCH) 之间进行公平比较。 如前所述、AXC 的典型值(25°C 时)将低于 AVC。   

    此致、

    Josh