This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT126:异常

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1610429/cd74hct126-abnormal

器件型号: CD74HCT126

你(们)好

较旧版本的 HCT126(大约 2017 TI 标识):在相同的系统和条件下正常工作。

•HCT126 的更新版本(约 2024 年 TI 标识):上电后、缓冲器间歇性无法正常输出、需要下电上电或条件开关才能恢复。

 异常:没有来自所有四个缓冲区(四组)的输出。

 •使能和输入信号正常。

•会在下电上电后进行恢复。 2017 与 2021/2024 年差异:

•正常条件下波形没有明显差异。

•初始上电状态时会出现差异。

o 2017:加电后正常运行。

o 新版本:上电后无缓冲器操作。

故障率:在 PCN 之后批量发生 (100%)。  

PCN、由 TI 于 2021/12/22 发布

pcn.jpg

(注意:右图显示了正常运行的 2017 TI 74HCT126M;左图显示了 2024 TI 74HCT126M,该情况出现间歇性异常。)

pcn2.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    为了帮助支持更多信息、我们需要更多信息。  

    原理图和 所描述的实际问题的示波器截图会非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证的数据表限值没有更改、但典型值可能不同。 您的电路可能不符合  OE/A 输入的 VIL/VIH 限制。